This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:Drv110

Guru**** 2563340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1315624/drv110-drv110

器件型号:DRV110

rRhold 值是否有 maxim 限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Avraham、

    我在数据表中没有看到明确的最大值、但您应该同时为感应电阻器和保持电阻器选择合理的值。  选择的电流和电阻值应使检测电阻上的电压大于30mV。

    我建议将 RHOLD 保持在400kΩ 以下。  高电阻值会向系统中引入噪声、并且似乎数据表建议的值高达200kΩ 或333kΩ

    此致!

    雅各布