This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353RS-EVM 连接错误

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM, MOTORWARE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1310131/drv8353rs-evm-drv8353rs-evm-connection-error

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件: MOTORWARECCStudio

目前、已经购买并使用了 DRV8353RS-EVM 套件。
我按照该指南操作、安装了 MotorWare 和通用 GUI。 指南中的所有复印路径都可以正常执行。
但是、运行 GUI 会导致以下错误消息。

正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\eclipse\workspace\.metadata\.plugins\com.ti.binding.program\appConfig.ccxml
连接目标:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: packed com.ti.ccstudio .scripting.environment.ScriptingException:连接到目标时出错:发生仿真失败( #14)在 行号为14Restart completed。

如果您能告诉我如何详细联系或解决这一问题、我将不胜感激。 希望大家都能有一个美好的新年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngtak、   

    感谢您发送编修。   

    您是否能够 在此改用基于云的 DRV8353Rx GUI 评估该器件 ? 请告诉我、您是否可以通过此方法而不是下载的 Motorware 来操作器件。

    请允许我在本周有时间研究这一错误,并在可能的情况下就这一问题提出任何建议。

    谢谢、此致、   

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我是否必须连接电机并继续?
    相应的短语出现在程序的底部。
    硬件未连接。

    在连接电机之前、我们首先检查 DRV8353-EVM 是否正确连接。

    安装 DRV8353Rx-1.0.1、motorware 和 InstaSPIN 通用 GUI。
    我们按照以下指南(SLVUBH8B)执行了硬件设置。
    DRV8353Rx-EVM InstaSPIN 软件快速入门指南(修订版 B)

    我是否应该继续使用其他指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngtak、  

    您无需连接电机即可识别器件、"硬件未连接"意味着它仍然无法识别驱动器。 您应该能够遵循该指南、直到电机运行受到控制。

    请允许我查看此信息并在本周内进行跟进。  

    此致、

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngtak、   

    同样、若要继续、请在此处关闭该主题: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314564/drv8353rs-evm-drv8353rs-evm-motorware-connection-error

    此致、  

    -约书亚