This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:正向和反向开关异常

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1315774/drv8833-forward-and-reverse-switching-is-abnormal

器件型号:DRV8833

大家好、

驱动器板是在线购买的验证板。

当尝试在正向和反向之间切换时,AIN1和 AIN2将首先切换为0几纳秒,然后切换状态(0<->1)。 AOUT1和 AOUT2的输出将更改为如下所示的波形。 此时、nFault 引脚为低电平、电机停止。

  

在尝试将电路更改为并行模式运行时(如下图所示)、尽管电机可以正确地进行正向和反向切换、但 Aout1和 Aout2的输出波形非常奇怪(如第二张图片所示;存在非常大的浪涌)。

  

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您的提问。

    在正向和反向之间切换时、电机线圈电流将需要几 ns 以上的时间才能衰减、然后才能切换方向。 转换方向之间的限制将是死区时间(tdead = 450ns)。 该死区时间可确保两个 FET 不会同时导通而导致击穿。  

    您是否在使用 DRV8833EVM?  

    开关频率是多少?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    开关频率是多少?

    [/报价]

    它是指 PWM 频率吗?

    目前、客户不使用 PWM 进行操作、但请参阅数据表第9页的表1、将 AIN1和 AIN2从 MCU 拉至1、0或0、1。  

    此外、打开电源时也可能出现客户提到的问题(导致无法启动)

    该电路板是在线购买的验证板(不是 TI EVM)、如随附的电路图。 它只是拉出引脚并实现滤波电容器。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    建议使用我们的评估模块 DRV8838EVM 、因为它们配置了所有必需的外部电路、例如用于电流控制的 Risense 电阻器。  

    我不熟悉上面的分线板、它是否有用于电流控制的功率电阻器?  

    如果是、什么是 ICHOP 阈值?

    在提供的原理图中、似乎没有使用电流控制、因为 AISEN/BISEN 接地。  

    此致!

    大卫