请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8873
您好、专家。
我当前正在使用 DRV8873电机驱动器 IC 来驱动直流电机。 运行期间、我注意到由于电机的反电动势(EMF)、VM 引脚存在高达2.3A 的反向电流。 我想询问对于 DRV8873 IC、这种行为是否被视为正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家。
我当前正在使用 DRV8873电机驱动器 IC 来驱动直流电机。 运行期间、我注意到由于电机的反电动势(EMF)、VM 引脚存在高达2.3A 的反向电流。 我想询问对于 DRV8873 IC、这种行为是否被视为正常。