This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:输入电容拾取

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316390/drv8245-q1-input-cap-pick

器件型号:DRV8245-Q1

您好!

我对 CVM2的电容值有疑问。

我需要关注什么?如何计算合适的电容?

Br、

小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

     有关所需外部元件的完整列表、请参阅数据表中的第8.3.1节"外部元件"。

     具有集成电流检测和诊断功能的 DRV8245-Q1汽车级半桥驱动器数据表(修订版 C) 

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我知道它显示在数据表上。

    但我使用的大容量电容器的容值是多少?

    我认为10uF 意味着 MLCC 不是批量传输。

    Br、

    小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

    使用大容量电解电容有助于从通过电机绕组的驱动电流中拉出低频高值电流。 根据应用要求、这些电容器通常大于10 µF。

    将所有大容量电容器放置在电源模块或电路板电源入口点附近。 TI 建议、每个大容量电容器都要有多个过孔、用于将焊盘连接到相应的电源平面。 TI 还建议、所有大容量电容器都应具有低等效串联电阻(ESR)。

    请查看有关 输入和输出电容器选择的应用手册 、以帮助获取更多详细信息和示例。  

    此致!

    大卫