主题中讨论的其他器件: CSD18514Q5A、CSD88584Q5DC
您好!
我想了解如何计算 R_ISEN?
在 EVM 中、它设置为0.007 Ω、但我不知道基于它的逐脉冲电流限制。
我可以从其中了解到的是 Vlimit = 0.25V、数据表中的绕组检测电流范围为-20A 至+20A、因此 R=0.25/40 = 0.00625、因此选择了0.007。
我的计算结果是否正确?
我们为什么要测量+/-范围? 下侧的电流方向应始终为正。
谢谢。
托米尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想了解如何计算 R_ISEN?
在 EVM 中、它设置为0.007 Ω、但我不知道基于它的逐脉冲电流限制。
我可以从其中了解到的是 Vlimit = 0.25V、数据表中的绕组检测电流范围为-20A 至+20A、因此 R=0.25/40 = 0.00625、因此选择了0.007。
我的计算结果是否正确?
我们为什么要测量+/-范围? 下侧的电流方向应始终为正。
谢谢。
托米尔
尊敬的 Tomer:
我想知道如何计算 R_Isen?
如果您尝试确定逐脉冲限制40A 的 Rsense 值、则计算正确。 在 DRV8306EVM 上、可以使用以下公式计算逐脉冲电流限制:Vlimit/Rsense = 0.25V/Rsense 0.007Ω ≅35.7A。
数据表表中的表4中的-20A 至20A 绕组感测电流和其他设计参数未 用作 DRV8306EVM 的设计参数、仅用作示例参数、而不用作规格。 为了提供表4与 EVM 之间差异的示例、该 EVM 使用的是 CSD88584Q5DC MOSFET、而不是 表中列出的 CSD18514Q5A MOSFET。
[quote userid="294708" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316403/drv8306-set-the-right-r_isen-value 为什么要测量+/-范围? 下侧的电流方向应始终为正。您认为为了使电机换向、电流方向将始终为正、但在制动期间、电流可能为负、这就是内部电流检测放大器能够测量负电流的原因。
此致、
约书亚