This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:设置正确的 R_ISEN 值

Guru**** 1138630 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88584Q5DC, DRV8306EVM, CSD18514Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316403/drv8306-set-the-right-r_isen-value

器件型号:DRV8306
主题中讨论的其他器件: CSD18514Q5A、CSD88584Q5DC

您好!

我想了解如何计算 R_ISEN?

在 EVM 中、它设置为0.007 Ω、但我不知道基于它的逐脉冲电流限制。

我可以从其中了解到的是 Vlimit = 0.25V、数据表中的绕组检测电流范围为-20A 至+20A、因此 R=0.25/40 = 0.00625、因此选择了0.007。

我的计算结果是否正确?

我们为什么要测量+/-范围? 下侧的电流方向应始终为正。

谢谢。

托米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    我想知道如何计算 R_Isen?

    如果您尝试确定逐脉冲限制40A 的 Rsense 值、则计算正确。 在 DRV8306EVM 上、可以使用以下公式计算逐脉冲电流限制:Vlimit/Rsense = 0.25V/Rsense 0.007Ω ≅35.7A。

    数据表表中的表4中的-20A 至20A 绕组感测电流和其他设计参数未 用作 DRV8306EVM 的设计参数、仅用作示例参数、而不用作规格。 为了提供表4与 EVM 之间差异的示例、该 EVM 使用的是 CSD88584Q5DC MOSFET、而不是 表中列出的 CSD18514Q5A MOSFET。

    [quote userid="294708" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316403/drv8306-set-the-right-r_isen-value 为什么要测量+/-范围? 下侧的电流方向应始终为正。

    您认为为了使电机换向、电流方向将始终为正、但在制动期间、电流可能为负、这就是内部电流检测放大器能够测量负电流的原因。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    谢谢你。