This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801A-Q1:电源电压与输出电压之间的关系

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1317356/drv8801a-q1-supply-voltage-and-output-voltage-relationship

器件型号:DRV8801A-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8801

您好、如果我们从24V 为 DRV8801供电、输出是否能够驱动+/-/12V?

谢谢。

杰拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeramie。

    与任何全桥一样、当电源电压为24V 时、负载将全24V (几乎)。 负载的极性根据导通的臂而变化。  /-12V 的预期是什么?  期望是否以 GND 为基准、一个输出上为+12V、第二个输出上为-12V? 事实并非如此。 谢谢。

      

    此致、Murugavel