This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:采用 DRV8316REVM、LAUNCHXL-F280025C、BDLC 电机的通用控制实验室

Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316REVM, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311759/drv8316revm-universal-control-lab-using-drv8316revm-launchxl-f280025c-bdlc-motor

器件型号:DRV8316REVM
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C

嗨、  

用户指南 Motor Control SDK 通用工程和实验中 ,我尝试进行 构建级别1实验,但没有成功。
我正在使用:DRV8316REVM,LAUNCHXL-F280025C

在- 2.5.1.3中、当我尝试 将 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 设为1时运行代码(我检查 systemVars.flagEnableSystem 在之前自动设为1)  motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify  立即返回零  

我发现电机  motorVars_M1.motorState = MOTOR_FAULT_STOP 、在使用示波器进行测量时、没有来自相位的输出

预定义符号:

此外 、我会注意到、我阅读了这篇 文章 、但它没有帮助。  

如果您能提供帮助、我将不胜感激。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已成功识别 DRV8316REVM 评估模块的问题(修订版 B)。 仔细查看用户指南 DRV8316REVM 评估模块(修订版 B)、尤其是快速入门指南后、我们发现了一个差异。 在指南中、它建议"确保未填充底层上的 R13。"

    但是、在进行进一步的测试后、我们发现将 R13连接回驱动器可以解决问题。 我们希望能够澄清其背后的原理、如果您能说明所提供的用户指南中是否存在错误、我们将不胜感激。

    非常感谢您对此事的及时回应和深入了解。

    感谢您关注此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖、 Shahar。   

    请让我看看这些信息和有关 R13的行为、并在星期一进行跟进。  

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!  

    很抱歉沟通出现了长时间延误。  

    R13是3.3V 降压电源和 LaunchPad 的3.3V USB 电源之间的连接、而降压转换器负责霍尔传感器电源/电机状态识别。  

    可能的情况是、如果禁用降压转换器、那么组装 R13会允许 Launchpad 的3.3V 电压仍通过降压连接为霍尔传感器供电、但不组装 R13则会完全禁用降压转换器。  

    您是否可以确保寄存器中的 BUCK_DIS 位设置为0b 而不是1b?  

    感谢您的耐心。  

    此致、

    -约书亚