This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:有关电机栅极驱动器的一些问题

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316274/drv8303-some-question-for-motor-gate-driver

器件型号:DRV8303

专家、您好!

我们正在考虑使用此器件。

因此、我们需要查看一些设计咨询、如下所示。

您能否检查并撰写您对每个项目的评论或共享参考文档?

如何测试和设置栅极驱动器

1.自举测量和配置标准

2.如何在发生 nOCTW 时测量穿透电流

3、死区时间设定标准

4.设计原图时的预防措施(热、EMI)

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    感谢您的提问!  

    请允许我在本周花时间研究这些主题并提供回复、我将在下周进行跟进。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我理解您的情况。

    我们需要在下周一与客户讨论这一议程。

    您能在本周之前告诉我吗?

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    我理解并希望下面的信息/资源对您的入门有所帮助:  

    1. 自举测量和配置标准

    此常见问题解答可帮助您配置自举电容: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025054/faq-ucc27282-how-to-correctly-size-the-bootstrap-capacitor-for-half-bridge-gate-drivers

    设计艺术品时的注意事项(散热、EMI)

    本应用手册详细介绍了 BLDC 电机驱动器的推荐布局实践、并介绍了热性能和 EMI 相关注意事项: https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf

    设定标准的死区时间

    在死区时间插入设置方面、这在很大程度上是基于应用的、但您经常会在我们的大多数 DRV 器件上看到的标准设置为100ns、我建议您在评估期间开始。  

    设计艺术品时的注意事项(散热、EMI)

    我可能需要额外的时间来查看 nOCTW 信息、但您能否澄清应用需要哪些计算/电流测量信息? DRV8303具有两个电流感应放大器、这两个放大器可用于监控相电流、并且可能是足够的。

    希望这些资源和信息对会议的准备工作有所帮助。

    此致、

    -约书亚