This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:VDS (VS)监控选项

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1, DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1317714/drv8703-q1-vds-vs-monitoring-option

器件型号:DRV8703-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8702-Q1

您好!

我们目前正在 DRV8703-Q1中寻找电压监控功能,因此我们在 DRV8702-Q1中找到了监控的特定引脚。  

无论它是可配置为软件还是硬件,请告知我们它在 DRV8703-Q1中将如何工作。

谢谢。

阿尼塔·R·阿尼塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Anitha、

    在 DRV8703中、它通过 SPI 进行配置:

    这是寄存器:

    此致!

    雅各布