This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:多个 DRV8837无法在低温下工作?

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316331/drv8837-several-drv8837-can-not-work-in-low-temperature

器件型号:DRV8837

尊敬的:

    只有几个 DRV8837无法在低温下工作?

它的 质量问题吗?  与良好的 DRV8837交换、坏板变成好板、好板变成坏板。  

如果是质量问题,如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tom、

    您能否详细说明一下温度是多少?  该器件应在低至-40C 的规格内工作。

    您是从 TI store 还是从 授权经销商处获得 DRV8837器件吗

    您是否已在低温条件下探测器件输入和监控的电源电压/电流电平?  并检查了外部元件、例如电容器因温度而降额?  电容会随温度而变化、从而导致其位于器件的工作范围边缘、然后器件间的差异会导致意外行为。  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

             感谢您的答复。

    测试温度为-40度。

    DRV8837器件由 授权经销商提供

    是的、我已经探测了器件的所有输入并监控了低温下的电源电压/电流电平、它们都是合适的值。

    我还检查了电容器等外部元件、这些元件与数据表相同。

    尽管问题难以重现、但客户不能同意此问题。

    因为他们的产品是质量第一。 您是否有其他建议或方法让 DRV8837在-40度下工作。

    我必须说,只有5%甚至更少的人不能在-40度工作。 该测试可能需要3天的时间才会进行多次测试。

    客户产品规格为-40度至70度。 他们必须确保-40度适合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tom、

    您能否发布您的 PCB 原理图和布局?  我可以查看这些内容、看看是否有需要改进的地方。   

    您能否详细说明就输入/输出引脚而言、坏器件上发生了什么情况?  

    该器件应能够在-40°C 下100%无限期地工作、抱歉您遇到了这些问题。  我还没有听说过此器件有关低温的任何问题。  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

         好的、原理图和布局请查看所附图片。

    我已检查所有电源和输入输出引脚状态。详细信息如下:

    MV 为10.7V、VCC 为3.2V。 在-40度范围内、损坏的器件 只能反向工作。

    前进功能正常。 IN1和 IN2输入 PWM 波形。波形请参考随附的图片。

    请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、感谢您提供的布局和原理图。

    什么是"current-COM1"网络?  器件的 GND 引脚和散热焊盘应直接连接至 GND。  这对于电压电平和热耗散很重要。   

    您还可以订购 DRV8837EVM 并在其中进行测试。   

    我在您的示波器快照上看到电压为11.58V - VM 建议的最大值为11V、绝对最大值为12V。  我想知道随着时间的推移发生的过压事件是否会损坏器件。  您能否在10V 的 VM 下进行测试?  

    这是新设计吗?  您可能对 DRV8212P 等较新的器件 或其变体感兴趣。   

    此致!

    雅各布