请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329EVM 主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO、、 、MCF8329A、MCF8316A
在用于 MCF8329EVM 的 MotorStudio 软件中、连续空间矢量调制启用呈灰色显示。 我也没有看到数据表中提到这一点。 MCF8329A 上不提供该模式吗? 还是始终开启?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在用于 MCF8329EVM 的 MotorStudio 软件中、连续空间矢量调制启用呈灰色显示。 我也没有看到数据表中提到这一点。 MCF8329A 上不提供该模式吗? 还是始终开启?
Marc、您好!
MCF8329A 使用 连续空间矢量调制、但不支持更改 PWM 模式、这就是该选项变灰的原因。 有关 使用 连续空间矢量调制的说明、请参阅 MCF8316A 数据表的第7.3.17节。
此致、
约书亚