This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8340-Q1:从复位脉冲输入到运行状态的延迟时间?

Guru**** 2459960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1317579/drv8340-q1-delay-time-from-reset-pulse-input-to-operation-state

器件型号:DRV8340-Q1

大家好、  

完成 RESET 脉冲输入(使能引脚上的从高电平到低电平到高电平转换)到运行状态需要多长时间? 是1msmax 吗? 如果需要、您是否具有最小时间规格?

此致、
大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有此方面的最小规格、 tWAKE 可以低至200us、但客户应假设最大值、因为这是等待时间、并且器件可能在整个1ms 后才准备好。  

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。  

    非常感谢! 我明白了。  

    此致、
    大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!

    此致、

    亚拉