This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:失速检测

Guru**** 2460500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1, DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1318704/drv8899-q1-stall-detection

器件型号:DRV8899-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8889-Q1

大家好、

客户使用 DRV8899-Q1驱动双极步进电机。  他计划使用1/32步进控制。  客户理解是、该芯片没有单独的失速保护功能。  请问他是否使用失速检测和电流检测功能来实现?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    DRV8899-Q1的集成电流检测仅适用于该器件的内部电流调节块。 客户在外部不能使用它。 此外、与有刷直流电机不同、电流检测不有助于失速检测。 如果客户需要使用步进电机进行失速检测、则必须使用 DRV8889-Q1、该器件是具有集成失速检测功能的 P2P 器件。  

    此致、Murugavel