This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:EVM GUI 演示

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307497/drv10983-evm-gui-demo

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、

客户正在使用上部计算机、并希望将电机控制系统与其他系统集成。  DRV109xx 用户手册提到 GUI 是一个基于 LabView 的可执行程序。  

我是否可以提供 DRV109xx GUI 的实验视图的演示、以便客户能通过上部计算机快速读取和写入 DRV10983寄存器?

此致、

刘安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛上发帖。

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie Liu:

    我有一个关于此方面的上部计算机用例的问题。 他们是否希望 DRV10983接口自动化? 他们是否正在使用或计划使用 LabVIEW?

    GUI 具有用于手动控制的小工具相关部分、如果用户想要将通信引擎(I2C 接口)与其自定义代码一起使用、我们可以验证

    我将能够在下周中向您进一步了解 LabVIEW 处理器。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    感谢您的答复。 客户正在使用 LabVIEW。  此外、他还在 USB2ANY.dll 中发现了用于与 DRV10983通信的 I2C 接口函数。  如果有 LabVIEW 示例演示如何调用和处理这些 API、将有助于自定义主机。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我们在内部使用 LabVIEW 驱动程序实现自动化。 这是实验室支持的一部分、我将与团队确认如何共享文件。  

    请向我发送电子邮件以继续对此进行讨论。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    我已向您发送离线电子邮件。  
    期待您的回复。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我收到了您的邮件。 我将对此作出回应。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    客户可通过此链接安装 GUI DRV10983EVM 评估板| TI.com

    安装 GUI 时、它会更新 LabView 驱动程序、软件包中包含所有相关的 LabVIEW 驱动程序。

    使用 GUI、我们可以通过 USB2ANY 接口与 DRV10983通信。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    在 GUI 的目录中找到了两个可用的 dll 文件、即"Shared Library"中的"USB2ANY.dll"和"Device GUI.dll"。  "Device GUI.dll"中的函数似乎更加集成。  因为没有相应的文档、所以客户不知道如何调用"Device GUI.dll"。  是否有相应的文档或 LabVIEW 演示程序?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    文卡塔德里今天不在办公室,但一旦他回来,他会看看这件事。

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我已将链接发送到另一帖子 (+) DRV10987:I2C 通信-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    使用此 API、我们需要在 LabVIEW 中实现对器件的读取和写入。

    请参阅 USB2ANY API 参考指南。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    请知悉、这两个线程来自两个不同的客户。  我只能帮助他们将问题发布到 E2E 英语论坛。

    在 GUI 的目录中找到两个可用的 dll 文件,即"USB2ANY.dll"和"Device GUI.dll"(设备 GUI.dll)。  "Device GUI.dll"中的函数似乎更加集成。  因为没有相应的文档、所以客户不知道如何调用"Device GUI.dll"。  是否有相应的文档或 LabVIEW 演示程序?

    您可以分享您对上述问题的建议吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我将在下周早些时候回复您。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri S:

    我是否可以知道此报告有任何更新?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我知道 USB2ANY 驱动程序、但未使用 Device dll。  USB2ANY DLL 很好、我曾使用过 Python 来自定义 I2C 帧。  

    我将检查 Device.dll 并对您进行更新。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkatadri,  

    这本手册有什么更新吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我正在等待与使用过这些驱动程序的同事讨论。 我应该等到星期一才能得到详细信息。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri S:

    有任何更新吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    与定制为与空闲 GUI 搭配使用的器件 GUI 相比、USB2ANY.dll LabVIEW 驱动程序是更开放的库。

    这些函数经过抽象化、Python 中的示例代码可在脚本文件夹中找到。

    使用更适合使用 USB2ANY.DLL 的任何其他框架进行开发

    谢谢、此致、

    文卡塔德里