This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:仅在触发 nSLEEP 后才可以改变方向

Guru**** 2457990 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307564/mct8316z-changing-direction-only-possible-after-nsleep-is-triggered

器件型号:MCT8316Z

我们目前正在由 STM32G4控制的定制 PCB 上测试 MCT8316ZT。 电机运转良好、但我们遇到了问题。 我们启用和禁用 nSLEEP 引脚后、电机似乎仅切换方向。 奇怪的是、用制动引脚执行此操作并不能达到目的。 我们已查看了数据表、但没有告诉我们这是否是根据设计确定的。 我们是否必须"触发"nSLEEP 才能改变电机方向?

谢谢!

达安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

    感谢您的提问! 团队的大部分成员都在假期结束后、将于1月2日返岗、因此在此期间可能会延迟回复。 我们将对您的请求进行调查、希望能在1月的第一周作出答复。  

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Daan:

    当 DIR 引脚的信号 发生变化时、MCT8316Z 应改变电机方向。 MCT8316Z 无需切换 nSLEEP 引脚即可改变方向。 请记住、对于 MCT8316Z、我们建议在电机静止时使用 DIR 引脚更改电机方向。

    在对 VM 引脚施加电压之前、您能否确保 nFAULT 引脚被拉高(2.2V 至5V)?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电机在制动后静止时、也会出现同样的问题。 我要在工作期间在大约1.9V 的电压下测量 nFAULT 引脚、这可能是问题所在。 以下是 nFAULT 引脚的电路:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

    如果在器件上电期间 nFault 引脚未上拉至>2.2V、则该设计可能会进入测试模式。 我将在 MCT8316Z 上电时测量 nFault 引脚上的电压、以确保 MCT8316Z 未进入测试模式。

    如果 nFault 引脚在加电期间接收到<2.2V 的电压、请尝试在加电前和加电期间向 nFault 引脚提供>2.2V 的电压、查看这是否会纠正器件行为。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 MCT8316Z 的3.3V 线性稳压器是否可用于在启动期间上拉 nFAULT? 数据表中的图9-1似乎就是这种情况、但我不确定、因为您提到在 VM 引脚上施加电压之前、nFAULT 需要大于2.2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

    AVDD 稳压器可用于上拉 nFAULT 引脚。 使用 AVDD 不应使器件进入测试模式。

    我们建议  在为 MCT8316Z 供电之前、通过外部稳压器为 nFAULT 上拉电阻提供3.3V 电压、以避免 不符合时序要求并使器件进入测试模式。

     此致、

    约书亚