This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:EVM 无法驱动电机正常工作

Guru**** 2458930 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1318536/mcf8316aevm-evm-cannot-drive-the-motor-to-work-normally

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

大家好、

EVM 无法驱动电机正常工作。

运行 MPET 只能测量电阻和电感、而不能自动测量 MPET_KE。

2.退出 MPET 模式后、无法正常启动电机并且无法读取电机状态。  有时为 MOTOR_IDLE、有时为 OPEN_LOOP、但两个器件均无法启动电机。  

是否有任何未正确设置的关键参数?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    david he1 说:
    1. 运行 MPET 只能测量电阻和电感、不能自动测量 MPET_KE。

    如果电机反电动势常数(KE)太低、MPET 可能无法测量 KE。 请尝试按照 MCF8316A 调优指南第3.6.2节中的步骤进行操作。

    david he1 说:
    2. 退出 MPET 模式后、无法正常启动电机并且无法读取电机状态。  有时为 MOTOR_IDLE、有时为 OPEN_LOOP、但两个器件均无法启动电机。  [/报价]

    请记住、MCF8316A 具有 电机运行期间的 I2C 通信勘误表。 此勘误表在我们 关于量产器件信息的常见问题解答中列为勘误表#8。  如果在运行 MCF8316A 时未通过 I2C 进行通信、您能否提供相电流捕获和所使用的寄存器配置?

    此致、

    约书亚