This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOTORSTUDIO:JavaScript 错误

Guru**** 2460450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1318177/motorstudio-javascript-error

产品型号:MOTORSTUDIO

大家好、支持团队。

如下图所示、将出现 JavaScript 错误。 这个问题是否由 GUI 引起?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 您能告诉我您遇到此错误的时间吗? 是在启动 GUI 后立即启动、还是在 GUI 中执行特定操作或页面导航时?

    启动 GUI 后、我们已经捕获了类似的 javascript 错误、这将在下一版本中修复。

    谢谢。
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San

    感谢您的答复。

    启动并运行 MPET 后、立即发生错误。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 我将向我们的 GUI 开发团队报告这一情况。

    还有几个问题可以帮助我们缩小问题范围:

    • 每次尝试运行 MPET 时、是否都持续发生这种情况?
    • 如果您尝试使用专用 MPET 页面而不是快速旋转页面来运行 MPET、是否会收到同样的错误?
    • 您正在使用哪个 MCF 设备?

    目前、您能否尝试手动输入您的电机参数(来自电机数据表或手动测量、请参阅 E2E 常见问题解答)、看看您是否可以解决该问题?

    谢谢。此致、
    埃里克·C·