This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何将 DRV8452放入 DRV8434S 插槽? 优势?

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8452, DRV8434S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1319067/faq-how-to-drop-a-drv8452-into-a-drv8434s-socket-advantages

器件型号:DRV8452
主题中讨论的其他器件: DRV8434S

DRV8452 (SPI 版本)和 DRV8434S 彼此引脚对引脚兼容、DRV8452以极具竞争力的价格提供一些新的特性和性能改进。  为了使用功率更高、更新的 DRV8452、重新设计系统所需的更改极少。  本常见问题解答介绍了从 DRV8434S 升级到 DRV8452时需要记住的事项。   

DRV8452的优点:

  • 在同一封装中、具有从2.5A 到4A 的更大满量程电流
  • 高级特性: DRV8452具有许多新功能、包括自动扭矩、自动微步进、静音步进、静止省电、可定制微步进

需要记住的差异:

  • 参考电压 : 由于满量程电流较大,与 DRV8452上的 VREF 电压相同,将产生比 DRV8434S 更大的电流。  采用 PWP 封装时、DRV8452满量程电流(IFS)为4A、而 DRV8434S IFS 为2.5A、因此将 DRV8434S VREF 电压乘以2.5/4可实现相同的电流调节电平。  
    • 例如、如果 VREF = 0.80V  功能和特性。  0.80V * 2.5 / 4 = 0.50伏 可以实现相同的电流调节电平。  
  • 外部元件 : 几个外部组件要求每个设备的值不同:
    • 元件 DRV8434S 建议 建议使用 DRV8452
      CVCP X7R、0.22uF、16V 电容器 X7R、1uF、16V 电容器
      CSW 额定电压为 VM 的 X7R 0.022uF 电容器 额定电压为 VM 的 X7R 0.1uF 电容器
      DVDD X7R、0.47uF 至1uF、6.3V 电容器 X7R、1uF 6.3V 陶瓷电容器
       
  • 关断时间 PWM 斩波 : 两个器件的关闭时间 PWM 斩波时间值略有不同。  请参阅下表
    • TOFF 状态 DRV8434S DRV8452 单位
      TOFF = 00b 7 9 μs

      TOFF = 01b

      16 19 μs
      TOFF = 10b 24 27 μs
      TOFF = 11b 32 35 μs
        
  • 衰减模式 : DRV8452中有三种衰减模式不可用,如下表所示。  
    • 衰减位[2] DRV8434S DRV8452
      000b 慢速上升、慢速下降 慢速衰减
      001b 提高慢速衰减、降低混合衰减30% 保留
      010b 提高慢速衰减、降低混合衰减60% 保留
      011b 慢速上升、快速下降 保留
      100b 提高混合衰减30%、降低混合衰减30% 混合30%衰减
      101b 提高混合衰减60%、降低混合衰减60% 混合60%衰减
      110b 智能调优动态衰减 智能调优动态衰减
      111b 智能调优纹波控制 智能调优纹波控制
        
  • 寄存器映射 : 许多寄存器已添加,一些寄存器字段已移动或重命名。 有关更改的说明、请参阅下表。  
    • 已移动寄存器字段:
      • TRQ_DAC:从寄存器地址0x03移动到0x0E、并从4位扩展到8位。
      • OL_MODE: 从寄存器地址0x03移动到0x0C、并将 bitfield 从1移动到6。
      • EN_OL:从寄存器地址0x06移动到0x0C、并且将位域从3移动 到7。
    • 已删除寄存器字段:
      • 版本标识
    • 已重命名寄存器字段:
      • EN_SSC 已更改为 DIS_SSC。 该位的功能也发生了翻转。  在 DRV8434S 中、将该位设置为1会导致 展频 启用 、而在 DRV8452中、该位= 1会导致 展频 禁用 。  
    • 请注意、由于寄存器0x03在 DRV8434S 中从"CTRL1"重命名为 DRV8452中的"DIAG3"、因此大多数寄存器的寄存器名称已更改。  这会导致所有 CTRL#递减1 - CTRL2被重命名为 CTRL1、CTRL3被重命名为 CTRL2、等等。  从编程的角度来看、由于 寄存器地址未更改、因此 不需要执行任何大量的固件修复。