This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:如何设计 DRV8343S 的 CAL 引脚

Guru**** 2460010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1320150/drv8343-q1-how-to-design-the-cal-pin-for-drv8343s

器件型号:DRV8343-Q1

客户正在设计 DRV8343S 原理图、并且想要检查如何配置 CAL 引脚。 由于它们使用 SPI 选项、因此 它们可以将 CAL 引脚保持悬空、无论是否使用自动校准
 还是手动校准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    SPI 器件上的 CAL 引脚和 CAL 寄存器具有相同的功能。 如果您不打算使用 CAL 引脚、则可以将其绑定到低电平。

    此致、

    亚拉