This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:驱动模式

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1319719/drv8847-drive-mode

器件型号:DRV8847

大家好、

   

数据表中的并行模式是否意味着 OUT1和 OUT4可以连接在一起、而 OUT2和 OUT3可连接在一起以驱动电机、从而增加总输出电流?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    OUT1到4和2到3不是并联两个电桥的正确方法。

    请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8847.pdf 第25页中的并行模式连接。 请注意图中显示的特定输入连接和输出连接。 如果以不同的方式连接、则并行模式将不起作用。 如果有任何问题、请告诉我们。   

    此致、Murugavel