This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872:DRV8872中协商二极管脉冲电流值

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1310755/drv8872-diode-pulse-current-value-consultation-in-drv8872

器件型号:DRV8872

DRV8872中的二极管脉冲电流值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用与功率 FET 相同的额定电流。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    体二极管是否不满足3.6A 峰值电流的要求(请注意、这不是连续电流)? 请说明问题。

    此致、Murugavel