This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:样本波形库

Guru**** 2457990 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1319556/drv2667-sample-waveform-lib

器件型号:DRV2667

在不需要 Immersion 公司的复杂波形的情况下、我们是否具有 DRV2667的简单波形库?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 请参阅此主题、了解如何通过触觉控制台在 RAM 中生成波形: 链接。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、
    悉尼诺斯卡特