This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:MCF8329EVM

Guru**** 2457960 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316966/mcf8329evm-mcf8329evm

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

이 보드로 BLDC모터를 제어하려고 하는데 첨부한 사진과 같이 μ H MPET RESULT를 보면 Ω 电阻 및 μ H 电感 값을 기입할때 모터의 상저항인지 선간저항인지 μ H、

inductance는  모터 코일의 인덕턴스인지 μ A、모터 자체의 인덕턴스인지 혹은 모터의 무부하 인덕턴스 값 중 어느값을 넣어서 모터를 돌려야 하는지 문의 드립니다 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、seo、

    有关 MPET 参数的信息 、请参阅我们有关电机参数的常见问题解答、因为这些参数是 MPET 将测量的值。 由于 MCF8329A 上 MPET 算法的限制、MPET 不会测量 R 和 L、而这些都需要手动测量、否则 MPET 会在尝试测量 R 和 L 值时卡住。

    希望我能够回答您的问题!

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、seo、

    请告诉我、我是否能够解决您的问题!

    此致、

    约书亚