This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323芯片的新一代最新产品

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834, DRV8323, DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1308613/drv8323-what-is-the-latest-next-generation-product-of-drv8323-chip

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件: DRV8334、DRV8834

TI 人很好

我的客户看到 DRV8323是2018年的产品。

我们是否有与 DRV8323相同且全新的新版本芯片?

您是否认为 DRV8334是理想设计?

DRV8323和 DRV8334之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    可以工作。 请查看此比较表。

    我建议通过电子邮件联系以获取路线图信息。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    如果您的问题已得到解答、您是否能够将该主题标记为已解决?

    此致!
    阿克沙伊