This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:显示电机转速等电机状态

Guru**** 2459010 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1319667/mct8329evm-display-of-motor-status-such-as-electrical-speed

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCT8329A

我将 MCT8329EVT 与 MCT8329A_GUI 版本1.1.3配合使用。  右侧有一个方块标记为 MOTOR_STATUS、其中包含六项、包括算法状态和电机电机转速。  显示算法状态的值(例如 MOTOR_ALIGN)、但未显示其他五项的值、包括对我很重要的电机电气速度。  我已尝试选择和取消选择"Auto Read Motor Status"、也尝试了"Auto Read All Registers"相同的设置。  我从未看到这五项的数据。  如何使其正常运行?  是否有其他方法可以读取电机电气速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我需要查看 GUI 的电机状态部分中的显示屏。 我将在星期五之前与您讨论此问题。

    要读取电机转速、您可以从 寄存器页面中 SYS_STATUS2选项卡下的 MOTOR_SPEED 寄存器中读取值。 如果您有示波器、您还可以测量 FG 引脚上的信号、该引脚将输出与电机转速成比例的脉冲。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在读取速度寄存器、工作正常、并查看 FG 输出、也工作正常。  但在调优期间让页面自动更新显示会非常有用。  由于存在寄存器值、似乎这只是 UI 网页的编程问题。  Firefox 和 Google Chrome 都出现了此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    由于程序中存在错误、这些值似乎没有在 GUI 中正确更新。  我们将努力纠正这一问题,感谢您提请我们注意这一问题。

    此致、

    约书亚