This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27321QDRQ1数据表更改

Guru**** 2459040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314890/ucc27321qdrq1-datasheet-change

您好!

我们刚刚收到 Silicon Expert 的通知、该警告称该规格有变化(见下文)。  您能否确认、以及为什么会发生变革?

我们的工程师问: 新产品系列毫无意义。 与逻辑1关联的电压范围与逻辑0关联的范围如何重叠? 这是一个拼写错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    阈值范围仅适用于该特定的逻辑电平。 如果逻辑0在某个条件下具有上升的阈值、则逻辑1也将上升。 数据表中的图7-16展示了以下关系:

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rubas,

    您能帮助回答我们 EE 提出的问题吗?

    您可以向 TI 的 Rubas 询问"输入线路具有迟滞。 此外、这是对器件的更改、还是与之前的更改相同?

    TI 的 Rubas 在新数据表与旧数据表中对最小逻辑1和最大逻辑0阈值有何不同的解释。 就会遇到磁滞问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    关于第一部分、是的、输入中存在迟滞。 第二部分的 UCC2742x 和 UCC2732x 系列器件及其汽车版本最近采用了 PCN、导致其一些电气特性(在本例中为输入阈值)发生了变化。 您从芯片专家处收到的文档是 PCN、该文档将介绍受影响的器件、而器件数据表中的修订历史记录将说明更改的内容。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    您能否提供少量样本进行测试?  由于数据表是2023年11月修订的、因此生产日期代码必须晚于2023年11月。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    很遗憾、如 PCN 文档中所述、样片申请日期已经过去。 如果还有其他问题、敬请告知。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    您能否确认数据表上的更改已于2023年11月进行了修订?  2023年11月之前的任何生产日期代码都不存在此更改、我是否正确?

    您能否提供上述 PCN 文档?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    PCN 应该是 您向其购买器件的经销商提供的。 是的、数据表于2023年11月进行了修订、不过 受影响的器件会在稍后的日期发生更改、这在 PCN 中进行了说明。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    应该有、但没有。  能提供什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    已向您发送私人消息。 我现在将关闭该主题、因为它现在处于离线状态。

    谢谢。
    鲁巴斯