This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:驱动双通道有刷直流电机。

Guru**** 2457950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434, DRV8428E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1320493/drv8434-drive-2ch-brushed-dc-motors

器件型号:DRV8434
主题中讨论的其他器件: DRV8428E

大家好、

我想知道 DRV8434驱动双通道有刷直流电机是否像 DRV8428E 一样可靠? 从数据表来看、这似乎是不可能的。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    您是对的。 无法实现、因为没有输入访问权限。 由步进电机分度器驱动的输入、该分度器采用 STEP/DIR 输入。 这就是我们拥有该器件的 E/P 版本的原因。  

    此致、Murugavel