请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8434 大家好、
我可以知道 DRV8434处于智能调优纹波控制衰减模式时 t_off 的可能最小值和 t_off 的可能最大值吗?
此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yamamoto-San:
STRC 衰减模式下的 TOFF 取决于电流纹波设置、电机特性、步进运行速率和 BEMF、电机上的机械负载、IFS 设置、工作电压等。 DRV8434对此值没有内部限制。 通常、在 STDD 模式下、它的功耗可以低至 TOFF、具体取决于电机和上述条件、还可以高至或高于 STDD 的 TOFF 设置、具体取决于电机工作条件。
客户是否有特定问题? 具体关注点是什么? 谢谢。
此致、Murugavel