This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:NSLEEP 的内部上拉电阻值连接到 NOL 引脚

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1319907/drv8873-q1-the-value-of-the-internal-pull-up-resistor-for-nsleep-connected-to-nol-pin

器件型号:DRV8873-Q1

我写信询问与 IC 中 NOL 引脚相连的 NSLEEP 的内部上拉电阻的值。 您能否向我提供有关电阻值的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saki-San:

    您能解释一下为何需要此信息吗? 通常、我们会在引脚图和方框图上简化等效详细信息。 内部设计更复杂。 数据表中已介绍了有关如何处理该引脚的指导。 是否有您希望我们为您解决的特定问题? 我想帮您解决您对此引脚的具体问题。 请联系我们。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指出、NOL 到 NSLEEP 之间有一个内部上拉电阻器。 但是、它未指定该内部上拉电阻器的电阻值。 您能否提供此内部上拉电阻器的电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saki-San:

    在 DRV8873HQ1的硬件控制型号中、NOL 到 nSLEEP 的上拉电阻器的值为450 kΩ。 这是一个弱上拉。 我们建议将 NOL 引脚连接到 DVDD 引脚(或外部5V 电源轨)以 禁用 OLP 测试。 虽然提到保持 NOL 未连接或连接到 GND、以便在上电时或退出 SLEEP 模式后执行 OLP 测试、但最好将其连接到 GND。 我希望这能解决您的问题。 谢谢。

    此致、Murugavel