This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:SRC12、SRC34

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1319885/drv8844-src12-src34

器件型号:DRV8844

大家好、

数据表中说明 DRV8844的两个引脚 SRC12和 SRC34可连接外部限流电阻器、但没有进一步的具体说明。  在以下问题上、您可以提供帮助吗:

1.触发限流保护的电压是否为0.6V?

2.触发限流保护后是否会触发 OCP?

3.峰值电流受限还是 RMS 电流受限?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    1./- 0.6V 规范是用于 VNEG (GND)的感测电阻的绝对最大电压。 这些感测电阻仅用于外部电流检测和监测目的。 DRV8844不使用这些感测电阻器实现内部电流调节。

    2.请参见数据表中的以下信息。

      

    IOCP 规范适用于峰值电流。  

    此致、Murugavel