This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:复位后的输出延迟

Guru**** 2457990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314380/drv8412-output-delay-after-reset

器件型号:DRV8412

您好!

输入从低电平变为高电平后、 输出重新启动需要多长时间?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    复位后、输出将在 FET 处于活动状态之前经历38ns 的典型传播延迟。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供信息。

    一个跟进问题:

    该器件用作数字放大器的输出级。

    播放高级音乐信号时、该器件会由于过流检测而关断。

    音乐信号电平始终变化、因此短期峰值电流非常短暂、

     当发生此类事件时、我们计划立即重启设备并继续播放音乐、因为我们希望产品尽可能持续工作。 在这种情况下、复位前是否需要1秒的等待时间? 不等待有什么风险?

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    1秒的等待时间是为了确保驱动器有足够的时间来衰减来自电感负载的电流以及电流路径中的任何其他寄生电感。 如果忽略此等待时间、则器件可能会一次又一次地快速点击 OCP。 这将导致温度升高、并最终导致器件的热关断。  

    此致!

    大卫