主题中讨论的其他器件: MCF8329A
大家好!
我有一份一直在研究的定制电路板设计、经常遇到 OCP_VDS 和 OCP_SNS 故障。
这个问题似乎是随机的从板到板。 也就是说、在我已经测试的原型中、有些立即工作、有些立即处于故障状态。 每个电路板在尝试运行之前都加载了相同的已知"良好"寄存器。
对于受故障影响的电路板、我发现更常见的情况是、当发生故障时、换向 FET 会在高侧/低侧对中损坏、从而导致怀疑发生了跨导。 我已经收集了大量证据来支持这一点、并因此提高了信号完整性和抗扰度、但因此无法确定根本原因、因此问题仍然存在。
以下示波器截图显示了已知良好(能够运行)的电路板和会立即触发 OCP_VDS 故障的电路板在启动校准期间的高侧和低侧栅极驱动信号: 每个电路板在硬件和软件上都是相同的。
良好的电路板-宏比例和放大。 红色=高侧; 黄色=低侧; 绿色= CSA_OUT; 输入电压= 9V:
在这个情况下、电路板启动并运行时应该是这样。 当低侧栅极拉高时、高侧栅极被拉低。 即使电路板运行、我仍怀疑存在一些跨导现象、因为两个栅极电压会收敛到略高于栅极阈值电压的水平。 如果我将输入电压增加到>22V、预计会出现 OCP_SNS 条件、因为每个栅极电压都会略高。 在这种情况下、如果发生跨导、则不足以触发故障条件、并且在高达~22V 时可能是也可能不是如此。
电路板故障- 缩放比例和放大的图形。 红色=高侧; 黄色=低侧; 绿色= CSA_OUT; 输入电压= 9V:
以上示波器截图是在其中一个故障电路板的启动期间拍摄的。 我们可以看到、当低侧栅极在初始对准期间被拉高时、高侧栅极未能拉低。 在这种情况下、怀疑高侧和低侧 FET 都有效导通、导致跨导情况。 这将解释 OCP_VDS 故障触发。 我还怀疑、如果我增加输入电压、则会触发 OCP_VDS 故障或 OCP_SNS 故障、并可能损坏 FET -其他电路板也是如此。 从低(9V)输入电压开始使用 的原因是为了 在尝试解决该问题的同时、希望防止 FET 损坏(到目前为止、我的 FET 似乎没有损坏、但故障仍然存在)。
我对此问题的调查在硬件和软件方面都很广泛。 我已经测试了是否存在不必要的短路和开路、并将测得的"良好"电路板的点对点阻抗和元件值与此数据收集中使用的"故障"电路板进行了比较、并且由于容差而只发现了可忽略不计的变化。
我现在来这里是为了希望有人能够提供一些洞察:
- 在启动期间高侧栅极未下拉至低电平的可能原因是什么
- 我可能能够检查的内容(我可能已经很好)
- 这是一个设计/布局问题的相似性、以及为什么从板到板会如此随机/不可预测
- 这有点像 IC (MCT8329A)问题
- 如果是常见问题、并且有已知解决方法、
我知道您可能无法回答我的所有问题、但我在追问这个问题的同时、已经失控了。 我们将非常感谢您的任何见解。
感谢您的考虑。