主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO、、 、MCF8316A、MCF8329A
我正在尝试让 MCF8329AEVM 与以36V 电压运行的小型100W 10极电机配合工作。 独立运行电路板时、电机运转良好、使用电位器对速度进行良好控制。 但是、当我运行 Motor Studio 时、MPET 会失败。 电机永远不会移动、也不会发出任何咔嗒声。 我在日志中得到以下信息:
1:42:10:338 |:无法检测到任何 MPET 故障。 请检查调优文件。
1:36:57:483 |:开始电机 Ke 测量...(在此期间,你的电机将缓慢地旋转)
1:36:54:474 |:调整 MPET_OPEN_LOOP_SLEW_RATE 并重试 MPET
1:31:41:723 |:开始电机 Ke 测量...(在此期间,您的电机将缓慢地旋转)
1:31:38:706 |:调整 MPET_OPEN_LOOP_CURRENT_REF 并重试 MPET
1:31:38:695 |:检测到 MPET BEMF 故障!
1:31:38:672 |:开始电机 Ke 测量...(在此期间,您的电机将缓慢地旋转)
1:31:38:666 |:电动机磁测量 error...checking 故障.
1:30:30:539|:开始电机 Ke 测量...(在此期间,您的电机将缓慢地旋转)
1:30:26:501 |:运行 MPET...
1:30:22:917 |:已加载默认寄存器设置。
有什么建议吗?