This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8213EVM:无法加载固件

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F5338, DRV8214EVM, DRV8213EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1320779/drv8213evm-cannot-load-firmware

器件型号:DRV8213EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5338、UNIFLASH、 DRV8214EVM

使用控制 GUI 1.1.3时 GUI 会连接到 EVM、但我一选择驱动器控制、它就会告诉我有可用的新固件。 当我去并选择文件|编程设备...时 断开连接、然后立即尝试重新连接、之后器件会立即弹出一个窗口、显示 Error configuring Debug Server:error=failed to connect to MSP430F5388 device:please unplug your MSP430F5338、然后 pallen in and retry again"。 然而,没有多少重灌将使它连接。 需要重新启动 GUI 才能重新连接、然后我就会回到开始的位置。 加载固件的技巧是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过下载 UniFlash 并使用它加载 EVM-GUI 软件提供的固件映像、解决了该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Robert、很高兴听到您找到了解决方法!

    嗯、只要您使用的是正确的 GUI、它就应该起作用: https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV821x_DRV8234-EVM-GUI/ver/1.1.3/ 我刚刚使用 DRV8214EVM 进行了测试、它可以起作用(获取 EVM 以进行连接、文件、编程器件、等待~30秒、拔下、 重新插拔、已成功连接 EVM)。  我将很快尝试使用 DRV8213EVM、并告诉您我找到的内容。   

    这是个人计算机还是公司 PC?  可能是因公司政策而阻止外部固件上传的防火墙/安全问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一台个人电脑。 但是、您提供的链接适用于 EVM GUI 的 Web 版本。 我从 EVM 网页下载了1.1.1 GUI 软件到我的机器并将其安装在该机器上。 当我启动它时、它下载了1.1.3、然后在我的 PC 上运行的那个版本时尝试进行固件安装。 因此、它可能适用于 Web 版本、但不适用于本地安装的版本。 1.1.3版本下载似乎不能直接从 TI 网站上获得;您似乎只能通过安装1.1.1才能获得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的、我的错、在未来几周内将更新在线固件以及新版本的 GUI。  谢谢!