主题中讨论的其他器件:MCT8316A
我正在使用智能自动化80RBL90-24V、24V 8极、额定转速3000、空载转速4000 rpm BLDC 电机。 我在空载运行它。 我正在使用 I2C 在 EVM 上设置%速度。 FG 报告的50%时的转速为25 Hz (25*60=1500 rpm),符合预期。 70%时为33 Hz (1980 rpm)、而预期为2100 rpm。 从此处直到100%的速度保持恒定。 有没有可以更改的值来解决这个问题? 尝试将 CBC_ILIMIT 增加到1.0V、但没有效果。
在引脚36上测量的 SOA/SOB/SOC 值为1.57V。CBC_ILIMIT 设置为4A 或 0.6V、假设0.15V/A 但未获得 OCP 或任何故障、电机保持运行。 从引脚36值到实际相电流所用的缩放比例是多少。
尝试在 GUI 上使用 Spin and evaluate 选项,但在播放期间图形保持空白,在记录期间它只生成了 col 的.cvs 文件。 以 ms 为单位的时间、在通道1或通道2中没有填充任何内容。
FG_SEL 操作中提到的闭环是指闭合速度环路还是换向控制? 我已将其设置为"仅在闭环中输出 Fg"并 将 CLOSED_LOOP_MODE 设置为"禁用"、但仍在 FG 输出上得到脉冲。
您能否提供有关 Basci Controls->Devicce and Pin Configuration->DACOUT1/2 Variable saelect 中可用的 DACOUT1/2下拉选项的说明?
我已经将 regist 转储 regs.json 文件