This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:驱动电磁

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8871, DRV8870, DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1319256/drv8871-drive-electromagnet

器件型号:DRV8871
主题中讨论的其他器件: DRV8870、DRV8873、 DRV8243-Q1

大家好、

问题1:

DRV8871的输入端子 IN1和 IN2输入静态数据。  例如、IN1=1 (高电平)、IN2=0 (低电平)、持续时间为200ms、然后 IN1=0、IN2=0、并且周期为2秒。  我们发现 DRV8871的 OUT1和 OUT2输出是占空比为50%、持续时间为200ms (持续时间与 IN1=1和 IN2=0相同)的 PWM 波形。  为什么输出 PWM 不是连续的固定电平?

连接到 DRV8871的 OUT1和 OUT2的负载是双向保持电磁体(该电磁体可以正向或反向供电;当正向/反向供电时,电磁体的金属柱可能弹出/缩回)。  OUT1连接到电磁体的正极、OUT2连接到电磁体的负极。

DRV8871无法驱动螺线管。 原因是这样吗?  

问题2:

您能否推荐一个可以驱动电磁(螺线管)的驱动器?  电源=+24V、OUT 输出电流≥1.2A、驱动器输入端子受电平控制(例如 IN1、IN2)。 客户不想使用 PWM 控制。

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    似乎是因为出现了峰值电流调节。 客户是否尝试使用 RLIM = 15 kΩ?  假设电磁阀电流不超过4.27A、将 ILIM 设置为64/15 = 4.27A 时不应进行强制调节。使用的 RLIM 值是多少? 当启用螺线管时、从上升沿到稳态电流、您能否共享输出电流波形?   

      

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    RLIM 外部电阻器为30kΩ。

       

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    这是电压波形。 我们可以使用电流探针获得电流波形吗? 客户可以尝试使用15 kΩ 吗? 螺线管 DCR 和电感的规格是什么?  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    直流稳压电源输出+24V 1.4A 为 DRV8871供电。  将 RLIM 焊接到15kΩ 时、OUT 输出为高电平(不再是 PWM 波形)。

    但出现了异常情况。 以前、当 RLIM=PWM、IN1=1 (高电平)、IN2=0时、持续时间为260ms (IN1和 IN2由 FPGA 输出)、OUT 输出260ms 的30kΩ 波形。  但当 RLIM 更改为15kΩ 时、IN1=1 (高电平)变为60ms (但 FPGA 程序不会改变)、OUT 输出高电平时间也变为60ms。  似乎 DRV8871正在影响 FPGA 输出。

    客户的当前测试条件受到限制。 因为没有交流探针、所以无法测试电流波形。  电磁体的 DCR 约为8Ω(使用万用表测试电磁体两端获得的数据)

    此外、DRV8871能否驱动双向电磁体(双向电磁体可正向/反向供电)? 客户了解到 DRV8871无法驱动电磁阀。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    很抱歉、我想了解确切的细节。 您能否发布30k 和15k RLIM 情况的输入和输出波形。 如果没有交流探针、客户可以使用并联的功率电阻器(如2或3个1欧姆)并捕获其两端的电压。 请注意、探头的接地应进行隔离、并且不会与示波器的其他通道接地输入发生冲突。

    DRV8871是 H 桥展示、将支持正向和反向驱动极性。 "客户了解到 DRV8871无法驱动电磁阀。" 您可以详细说明一下吗? 测试时电磁阀是否完全未启动? 客户是否在使用我们的 EVM? 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    1.当 RLIM=30k 时、可以正常开/关电磁体、但需要外部直流稳压电源提供更大的电流(外部直流稳压电源的输出电流≥1.2A。  当外部直流稳压电源的输出电流小于1A 时、电磁体有时会异常打开或关闭)。  如果直流稳压电源的输出端直接与电磁体相连、那么当直流稳压电源的输出电流为0.8A 时、可以正常导通/关断电磁体。

    2.

    "客户了解到 DRV8871无法驱动电磁阀。" 您可以详细说明一下吗? 测试时电磁阀是否完全未启动? 客户是否正在使用我们的 EVM?

    DRV8871驱动器板是在线购买的板、而不是 TI 的 EVM 板。  事实上、不是他遇到了"不能驱动螺线管"的问题、而是在 E2E 的帖子中看到的、所以他想确认" DRV8871是否不能驱动螺线管"?

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/642492/drv8841-why-drv8871-is-not-suitable-for-solenoid-driving

    3. 客户认为 DRV8870更适合他的设计需求。  DRV8870和 DRV8871之间是否有任何特殊差异?

     

    此致、Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我们是否可以获得电磁体的数据表? 以及电磁体的指定电压和电流规格。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    我正在等待客户提供 有关电磁体的信息。

    我已经更新了上面的 Q2和 Q3、您能帮助我看一下吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    该电磁体是在线购买的。 制造商在度假、有些参数不可用。  

    1、 电磁铁的最大瞬时电流小于4A ;只要能保证正常操作,电流越小越好;

    2、 电源电压:直流+24V

    3、 用万用表的短路设置测试电磁体的两端。 电阻值约为8欧姆。

    此致、Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您提供的信息。 首先让我来评论一下2和3。  

    2.最终意见是"假设 DRV8871/2可以满足电压和电流要求,它应该能够控制双稳态闭锁螺线管"。 但没有结束,为什么它不在选择指南。 总的来说、只要电压和电流驱动要求匹配、就应该起作用。

    3.区别在于电流调节方案。 请参见下方的。 这需要外部电流检测电阻与 DRV8871上的 RLIM 电阻。 如果客户喜欢 DRV8870、可以使用它。 如果不需要电流调节、Rsense 可以短接或为0欧姆、并将 VREF 连接到3.3V 或5V。 电流将被电磁体 DCR 限制为8欧姆、因此为3A。  

    对于电磁体、24V 和8 Ω 意味着稳态负载电流为24/8 = 3A。客户的电源应能够在24V 电 压(纹波电压)不会显著降低的情况下提供大于3A 的电流。 对于 DRV8871 RLIM 15k 意味着64/15 = 4.3A、因此不会有电流调节。 我不确定是什么导致了异常波形。 我们是否可以通过两个通道获取输入和输出波形?

    此外、两种器件的 Keep In Minds 峰值电流规格为3.6A。在3A 时、功率耗散将> 3x3x Rdson 565 Mohms、大于5W。 这将使器件快速升温并导致热关断 TSD。 我想这是在第二个测试中发生的情况-异常输出器件已经关断-客户可以使用探头或热像仪测量器件的温度。 对于这种电流规格、客户必须使用低得多的 Rdson 器件。 例如 DRV8873 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8873.pdf 或 DRV8243-Q1 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8243-q1.pdf。 谢谢。

    此致、Murugavel