This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:DRV8714-Q1 HTQFP (PHP) 48引脚封装的引脚名称

Guru**** 2458980 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321823/drv8714-q1-pin-name-of-drv8714-q1-htqfp-php-48-pin-package

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

图6-5/6中的 DRV8714-Q1引脚3~6如下所示。  

另一方面、表6-3如下所示。

哪一个是正确的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nomiyama-San:

    这看起来只是此器件的48引脚 PHP 的拼写错误。 让我为您检查并确认正确的信息。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nomiyama-San:

    数据表中的表是 d/s 第11页引脚的正确信息。

    以下符号引脚名称具有 d/s 的第10页拼写错误。 请按照上表进行操作。 谢谢。

    此致、Murugavel