This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:PWM 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1312459/drv10970-absolute-maximum-ratingsfor-pwm-pin

器件型号:DRV10970

Hallo,

数据表指出、PWM 引脚的绝对最大额定值为 VINT + 0.3V。 我的问题是、如果 PWM 关闭、芯片进入睡眠状态、VINT 因此关闭。 目前、我无法启动芯片、因为我使用的是 VINT 提供的电平转换器。

更多详细信息:

DRV10970由微控制器控制、该微控制器可读取霍尔传感器数据、计算闭环控制器并输出 PWM 信号。 DRV10970的电源独立于 MCU。

问题1:我想、即使 VINT 断开、我也可以向 PWM 引脚施加一个3.3V 信号、这是正确的吗?

问题2:在 MCU 通电时、DRV10970的电源可能缺失。 从数据表中可以看出、即使 DRV10970电源(VCP)断开、也可以施加霍尔传感器电压。

问题3:如果 DRV10970电源(VCP)断开、是否可以施加 PWM 信号? 在这种情况下、我是否需要使用 PWM 输入钳位二极管来限制输入电流?

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andre Burkard:

    我将在下周早些时候回复您。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andre Burkard:

    我还没有更新这一点、我要检查 IO 结构、如果它是逆变器类型(内部)、那么我们可以在不为 DRV 供电的情况下将引脚施加高电平。

    如果我们 看不到来自 PWM 的任何电流、那么该引脚可以在不为 DRV 供电的情况下进行供电。

    我会在下周澄清。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andre Burkard:

    问题1:我想、即使 VINT 断开、我也可以向 PWM 引脚施加一个3.3V 信号、这是正确的吗?

    是的、PWM 引脚唤醒器件。 当应用 PWM 将器件从睡眠模式唤醒时、VINT 上升。

    问题2:在 MCU 通电时、DRV10970的电源可能缺失。 从数据表中可以看出、即使 DRV10970电源(VCP)断开、也可以施加霍尔传感器电压。

    是的、当 DRV10970断电时、可从外部电源拉取霍尔

    问题3:如果 DRV10970电源(VCP)断开、是否可以施加 PWM 信号? 在这种情况下、我是否需要使用 PWM 输入钳位二极管来限制输入电流?

    是的、PWM 引脚唤醒器件。 当应用 PWM 将器件从睡眠模式唤醒时、VINT 上升。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里