This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:-40摄氏度内的电机启动问题。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1320511/drv10987-motor-startup-issue-in--40-degrees-celsius

器件型号:DRV10987

您好!

我们将 DRV10987元件集成到了我们的 PCB 中。
 DRV10987运行良好、但在-40°C 的温度下在空调室中测试电路和电机时出现问题。
在此温度下、驱动器无法克服电机中的微小卡滞(由于低温)。
为使驱动器克服这些"机械问题"、建议的解决方案是什么?

(通过与传感器配合使用的驱动器进行测试、电机不存在"机械问题")。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    在较低温度下粘滞摩擦可能较高、您是否尝试使用较高电流限制、降低开环加速度和闭环加速度?  

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的答复。
    当然你是对的,这就是为什么我把它称为"机械问题"。
    我将检查一下我们是否共同尝试了所有这些解决方案、然后我将进行更新。

    谢谢你。
    Oren.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oren:

    当然、请告诉我您的测试结果。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里