This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842-DRV8842 EP:在冗余配置中

Guru**** 2457950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1322130/drv8842-ep-in-redundant-configuration

器件型号:EP

尊敬的设计支持团队:

它的设计如下。 VM 电压为30V。 这意味着直流电机的工作电压为30V。

一般情况下、 我将仅使用主驱动器 IC 来控制电机。

冗余驱动程序 IC 仅为休眠模式(由 VM 提供)。 冗余将在主驱动器故障下运行。

此设计有什么问题吗? 在主要驱动器 运行导致的应力或故障方面限制宽输入电压。

一直感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daezjin,

    在主驱动器故障和冗余驱动器启动时间的情况下、没有相关信息。 潜在故障在本质上始终是瞬态的、在稳态运行中通常不会发生。 在稳定状态下、使冗余驱动器保持在睡眠模式以呈现其输出 Hi-Z 的方法似乎合理。 以下是数据表中 nSLEEP 函数的说明。

    瞬态播放的另一个灰色区域是并行连接的器件上电时。 在内部数字 POR 和唤醒启动且持续时间可能~ 1ms 之前、器件的输出可能存在未知状态。 这可能会导致与异步操作相关的故障。 在进行这样的设计之前、必须对所有这些进行深入研究。 同时为器件加电 不能保证器件能够同时加电。

    我的建议是取两个 EVM 并评估这样的设计、看看是否存在任何潜在的故障模式、并了解如何缓解这些模式。 确保初级侧与次级侧起搏的隔离时序也很重要。 除了这种负载行为、还必须考虑负载行为。 即使冗余驱动器位于 Hi-Z 中、也请记住、功率 FET 体二极管位于电路中并会正常工作。  

    此致、Murugavel