This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:BOOSTXL-DRV8323RS

Guru**** 2459030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, BOOSTXL-DRV8323RS, MSP-EXP430F5529LP, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1320804/boostxl-drv8323rs-boostxl-drv8323rs

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP、DRV8323、 MCT8316Z

您好!

我正在寻找一种在恒定速度和不同负载下使用 BOOSTXL-DRV8323RS 的方法。 与 MSP-EXP430F5529LP 配合使用的 BOOSXL_DRB823X GUI 似乎没有任何用于为闭环系统设置恒定速度(仅占空比、而不是速度)的特性。 具有 Instaspin 的 F28069m 可以实现闭环恒速运行、但我想通过霍尔效应传感器使用陷阱控制、而不是 FOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal、

     如您所述、我们 GUI 的软件可以根据占空比旋转电机。  创建速度控制架构需要修改固件。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    是否有设置 恒定速度所需但 MSP-EXP430F5529LP 没有的任何功能?

    MSP430上有足够的计时器来控制 DRV8323和捕获电机转速。

    我认为您需要自行开发固件。 也许 MSP430上的 GUI 驱动程序代码会对您有所帮助。

    你@什么?

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Helic、

    是的、需要开发 FW、但应该可以使用驱动器实现速度控制。

    如果您感兴趣、可使用我们的 MCT8316z 以 PWM 的形式输入速度。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mct8316z.pdf

    此致!

    阿克沙伊