请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP、DRV8323、 MCT8316Z
您好!
我正在寻找一种在恒定速度和不同负载下使用 BOOSTXL-DRV8323RS 的方法。 与 MSP-EXP430F5529LP 配合使用的 BOOSXL_DRB823X GUI 似乎没有任何用于为闭环系统设置恒定速度(仅占空比、而不是速度)的特性。 具有 Instaspin 的 F28069m 可以实现闭环恒速运行、但我想通过霍尔效应传感器使用陷阱控制、而不是 FOC。