This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:关于 PWM_modul

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1318864/mct8316a-regarding-pwm_modul

器件型号:MCT8316A

大家好、支持团队。

我的客户询问我们有关 pwm_modul 设置的信息。

问题1:

PWM_MODULL 的设置值为 N/A。

但是、它是可配置的。

电机正在旋转。

请告诉我们此设置的含义以及何时使用。

问题2:

当速度命令为低电平时、它似乎固定在高侧调制。

PWM_MODOL 设置在低速时不得到反映。

示例:设置 pwm_modul=2h (混合调制)

->当 SPD_CMD=10%时、它作为高侧调制运行。

上述操作是否自动在器件内部执行?

此外、为什么会发生这种行为?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    PWM_MODULL 选择 N/A 也不适用、不用于选择作为 PWM 调制设置。  

    对于 Q2:

    如果设置为低侧 调制、器件是否仍看起来在高侧调制模式下运行? 如果是、请尝试将所需的寄存器设置编程到 EEPROM 中、然后对器件下电上电、以验证器件是否使用正确的寄存器设置并重新检查行为。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joshua San

    感谢您的回答。

    您说:

    "PWM_MODULL 选择 N/A 也不适用、不用于选择作为 PWM 调制设置。 "

    问: 那么,设置"N/A"的预期目的是什么?

    关于 Q2的答案;

    我会向我的客户确认。  

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    此设置"N/A"的预期用途是什么?

    我将需要深入了解这一点。 我会在星期五回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joshua San

    您说:

     "如果设置为低侧调制、器件是否仍看起来在高侧 调制模式下运行?  "

    ->对。

    如果是、请尝试将所需的寄存器设置编程到 EEPROM 中、然后对器件下电上电、以验证器件是否使用了正确的寄存器设置、并重新检查行为。

    ->他们将寄存器设置写入 EEPROM 并检查了操作,但没有变化。
    PWM_MODOL 设置为"混合调制"、但在使用 SPD_CMD 进行低速设置时、它将成为"高侧调制"。
    此外、随着速度的增加、它自动切换到混合调制。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还将探究低速时的 PWM 调制。  我会在星期五回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joshua San

    您有任何更新吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 !

    此设置"N/A"的预期用途是什么?

    预期用途是不选择、而是保留一个额外的位组合(11b)、因为有4个可能的位组合、但只有三个 PWM_MODLL 设置。 如果选择此设置、则将使用寄存器的默认值。 对于 PWM_MODul、将选择0b 设置或高侧调制。

    如果设置为低侧调制,设备是否仍然在高侧调制模式下运行 ?

    我还在等待我们的固件团队的回复、 以了解为何 尽管使用了 PWM_MODUL 设置、但 PWM 调制仍在低速使用高侧调制。 我会在星期三之前回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joshua San

    感谢您的确认。

    感谢您的确认。
    但实际上、我们已经确认、当选择 N/A 时、会发生不属于三个选择的行为。
    波形如下图所示。
    是否未更改最新生产批次的器件以导致无法选择"N/A"? 我当前使用的 EVM 是刚刚进行大规模生产的器件。

    选择"不适用"。

    1)选择高侧调制。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎我被误解为将11b 输入 PWM_modul 会如何影响器件运行。 我们不阻止用户将11b 写入 MCT8316A 中的 PWM_modul 位字段、但我们不建议将11b 写入 PWM_modul。 我们将研究如何防止 GUI 允许用户选择 N/A 选项。

    如您所见、在较低速度时、PWM 调制将始终设置为高侧调制。 之所以使用高侧调制、是因为它在较低速度下提供最高的 BEMF 检测精度。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队

    感谢您的确认。

    我很了解。

    谢谢。

    此致、

    千兆