This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323数据表中的错误

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1320975/drv8323-error-in-drv8323-datasheet

器件型号:DRV8323

DRV8323数据表中似乎存在错误。 第 9.2.1.2.4和9.2.2.2.1节的公式23和28看起来不正确、因为它们指出增益必须大于最大电压(感应电阻*最大电流)。  我认为增益应该 小于最大电压/(电流*感应电阻器)。  放大器输出的最大电压不能超过1.4V 的线性范围(对于双向操作)。 如果您使用检测电阻、将其乘以最大电流、然后将其放大增益、则它必须小于1.4V。  如果您使用所编写的公式、它会认为这会导致 DRV 输出的电压过大。

数据表中的示例: 40A * 0.0025 Ω= 0.1伏* 20V/v = 2伏的增益(超出了线性范围的最大1.4V)

我是正确的还是误解了什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Neil、

    感谢您的提问。 我将在下周回顾并提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Neil、

    您的理解似乎是正确的。 我会向团队提出这个问题。

    此致!

    阿克沙伊