This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:关于 BOOSTXL-DRV8305EVM 电源

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1320832/boostxl-drv8305evm-about-boostxl-drv8305evm-power

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM

您好、先生!

感谢您的支持。 我叫 Oishi。

我想了解有关 BOOSTXL-DRV8305规格的最大输出值[W]。
当我们过去进行查询时、我们收到了一个回复:"没有具体的额定功率、它被设计成实现15A RMS (峰值20A)的电流驱动能力。"

据说该电路板可施加高达45V 的电压、但了解从驱动器到电机的三相输出可高达900W (45[V]× 20[A])是正确的吗?

对于给您带来的不便、我们深表歉意、但感谢您的配合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oishi-San、

    EVM 根据所选组件(连接器、电容器和 MOSFET)的电压和电流限制•以及特定于"支持4.4V 至45V 电压电源和高达15A 均方根(20A 峰值)的驱动电流"的布线宽度而设置。 因此、基于45V 和20A 的900W 十分合理、您 不应因为使用的电流小于20A 而施加大于45V 的电压。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay-San:

    我想检查此板可以输出的最大值[W]。
    我们正在考虑在规格范围内使用它、我们不打算在20A 以下和45V 以上使用它。


    即使施加45V 的电压、也可以有把握地假设电路板能够以20A 输出电流吗?

    我问一个问题、因为我不知道规格上的最大输出功率[W]。
    例如、我想知道施加45V 电压时输出电流是否下降、而输出电流只能低于20A、因此请回答上述问题。

    此致、

    大石市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oishi-San、

    是否可以放心地假设电路板即使在施加45V 电压的情况下也可以输出20A 的电流?

    是的、电流输出取决于负载、但最大电流为20A 负载、此电路板及其组件的额定值可支持。 可向电路板提供最高45V 的电压。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay-San:

    感谢您的答复。
    我知道、可以输出等效于900W 的功率。

    此致、

    大石市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oishi-San、

    请注意、这以 EVM 的最大能力运行。

    此致!

    阿克沙伊