请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329EVM 大家好、我用 MCF8329EVM 来驱动电机、希望获得更详细的电流信息。 BUS_CURRENT 看起来不错、但已经进行了大量滤波。因此、我想知道还有哪些其他信息可用、我有几个问题
- 为什么无法在 Motor Studio 中监视/绘制相电流寄存器?
- IQ 和 ID 始终为0、在电流控制模式下而非 RPM 时、它们是否仅具有有意义的值?
- 什么是 IALPHA 和 IBETA? 我在数据表中找不到任何说明。 它们也看起来始终为0。