This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:并联桥接模式和串联电感的值

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1322786/drv8962-parallel-bridge-mode-and-the-value-of-inductance-in-series

器件型号:DRV8962

使用并联桥模式时、我们如何准确地确定要放置在输出引脚之后的30nH 至100nH 的范围? 我们正在努力了解我们在设计中有多少回旋余地。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    由于输出级并非专为并行运行而设计、因此我们希望与时序存在轻微的不匹配、包括用于消除击穿电流的死区时间。  串联电感将有助于防止由于并联通道不匹配(例如、不对称的 PCB 布局布线等)导致开关瞬态期间两个并联通道之间发生任何击穿。 较高的电流和较慢的开关速度可能需要高达100nH。 也许您可以凭经验通过开关时间(上升时间/压摆率)来确定这一点。

    此致、Murugavel