This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:Motor Studio 存在问题...

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1322591/mcf8316a-questions-for-motor-studio

器件型号:MCF8316A

大家好、

我对 Motor Studio 和 MCF8316A 有疑问。

1.从网站上可以看到最新版本的 Motor Studio 是 V0.1-12、不过从 PC 上已安装程序的"关于"来看、版本仍然是 V0.1.9。

我可以得到您的帮助吗?

2.如何将 峰值电流更改为特定值而不是百分比?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您报告 Motor Studio 存在的问题。

    1. 版本不匹配只是 GUI 的 About 窗口中的一个拼写错误。 v0.1-12安装程序为最新版本。 我们将确保以后的版本在"关于"页面中包含正确的信息。

    2. 这是 MCF8316A 的一个已知问题、由于 GUI 中的寄存器映射中存在错误、各种电流限制的下拉菜单选项无法正确显示。 我们已与 GUI 开发人员合作在内部构建中修复此问题、下一个版本将包含 MCF8316A 的正确寄存器映射。 在当前 GUI 中、您需要将下拉列表中所选电流限制的指数与数据表中寄存器说明中列出的电流值相关联。

      快速旋转页面中的"额定峰值电流"输入字段直接映射到 FAULT_CONFIG1.[ILIMIT]寄存器。 例如:
      1. 选择5%表示寄存器值设置为0x0、对应于数据表中的0.125A
      2. 选择100%意味着将寄存器值设置为0xF、相当于数据表中的8A

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我们正在努力尽快发布并更新 GUI、以解决这些问题。

    此致、
    埃里克·C·